브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is a competitive cross for Cutler Hammer 92-01943-01?
Issue:
Looking for a replacement HMI with a physical keyboard to replace a Cutler Hammer 92-01943-01.

Product Line:
Magelis HMIGK

Resolution:
The competitive cross for the Cutler Hammer 92-01943-01 is the HMIGK2310. The HMIGK is programmed with Vijeo Designer V6.2 SP5.1 or higher.