브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Where can I find instructions on wiring the ZBRA1 Relay antenna?
Issue:
Wants to confirm the wiring and installation of the ZBRA1, wireless relay antenna.

Product line:
Push Buttons and Operator Interface

Environment:
XB5 Wireless pushbuttons

Cause:
Wiring confirmation, polarity for control wires

Resolution:
See the attached installation instructions for the ZBRA1 relay antenna.

The Blue wire is for Neutral or 0V
The Brown wire is the hot wire for 24...240VAC/DC

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ZBRA1 instr S1A57194_05.pdf [894.33 KB]