브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
On the PowerTag A9 F63 model, ref. A9MEM1562 if I try to be consistent with the flat cable position, the LED of the module is upwards. Should I twist the flat cable to have the LED down?
This has no impact on the operation but to be consistent with the rest of the range we favor the Led down, and in this case, the flat cable is twisted.