브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can I use a Vijeo Designer recipe object from the Webgate ?

Issue:
There are certain limitations while using Recipe objects in Web Gate.

Product Line:
XBTGT
HMIGTO
HMIGTU
IPC with VJD Runtime

Environment:
Vijeo Designer V6.2

Resolution:
The Data Sharing for the recipe control variable (_RecipeControlDefault) must be set to None.
Also the Internal Recipe variables associated to the ingredients must be set to none.
The external Recipe variables associated to the ingredients can be set to Read/Write.





슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
RecipeControlDefault.jpg [211.01 KB]
Recipe.jpg [176.28 KB]
RecipeInternalVariables.jpg [91.86 KB]