브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the NSYAEFPFPTD accessory to the NSYPTDS* flange kit?
Issue:
NSYAEFPFPTD accessory in the NSYPTDS* flange kit.

Product Line:
Process drives

Environment:
N/A

Cause:
Option or required?

Resolution:
When a Process drive is flange mounted into a wall mounted enclosure, the heatsink extends out the back.  Space is required between the enclosure and wall to accommodate the heatsink and airflow.  The NSYAEFPFPTD is a bracket kit to extend the enclosure away from the wall.  The bracket can provide the space for the NSYPTDS1, NSYPTDS2, and NSYPTDS3 flanged drives.
See the attached file.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Flange mtd brkt NSYAEFPFPTD NHA3487201_00 Process.pdf [411.19 KB]