브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the part number for a mounting adapter to replace an ATV61/71 with an ATV630/930?

Issue:
What is the part number for the substitution kit for ATV61/71 to ATV630/930?

Product Line:
ATV630 ATV930

Environment:
ATV630 ATV930

Cause:
Replacing ATV61/71 with new ATV630/930.

Resolution:
The part numbers for the mounting adapters are selected based on VFD frame sizes. These kits are used to install an Altivar Process Drive in the place of an Altivar 61 or Altivar 71 drive, using the same mounting holes. It includes the mechanical adaptors required for mounting.
See attachment.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Mounting plate convert 61-71 Process MFR22528.pdf [169.62 KB]