브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How many wires can you install on the Power poles for the LC1D65A contactor?
Issue:
Quantity of wires installed on the Power poles for the LC1D65A contactor.

Product line:
Tesys D, Everlink

Environment:
LC1D40A LC1D50A LC1D65A

Resolution:
The LC1D40A to LC1D65A Everlink version contactors can use 2 power cables per phase.  1x AWG 16 to AWG 4 plus 1x AWG 16 to AWG 2.

Instruction bulletin attached.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
1727189_01a55.pdf [18.77 MB]