브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Altivar 320 Variable Speed Drive: Programming a Flashing Output Signal Using Logic Functions

Article available in these languages: Czech

Using 2 timers it is possible to program a flashing signal.
Min setting is 0.1second up a level, 0.1second down a level.
See Altivar 320 logic in the attachment.
The output of the logic is connected to relay output (for test only)
The first timer defines period of the signal, second timer defines duration of the signal up a level

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Flashing signal.jpg [42.73 KB]
ATV_flashing_signal.zip [2.12 KB]