브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What for are SMIL and SMAL parameters in ATV drives?
The meaning of parameters SMIL and SMAL is the same as LSP and HSP. SMIL/SMAL is in rpm (and it is according to cia402 standard), LSP and HSP is in Hz. When SMIL and SMAL is changed, LSP and HSP is changed automatically to corresponding values and vice versa.