브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
GP시리즈에서 대기(절전)모드 설정할 수 있나요??
대기(절전)모드는 총 2가지 방법으로 설정 가능합니다.
첫번째 GP-Pro EX 소프트웨어에서 설정하는 방법입니다.
◆ 프로젝트-->시스템 설정-->본체설정 클릭
◆ 표시설정-->화면설정 에서 대기모드 파라메터 값을 설정
◆ 대기모드 : 없음 , 화면OFF , 화면 전환 3가지 방법 중 택 1
◆ 대기모드시간 : 분단위로 설정 가능
◆ 대기 모드시 전환 화면 번호 : 대기 모드를 화면전환으로 설정하였을 경우 전환하고자 하는 번호 입력
◆ 제한사항 : 화면전환 , 화면 터치 조작 , 배너(흐름)알람이나 에러메시지가 표시 일 때 대기모드는 발생되지 않으며 , 3가지 사항에 대해서 대기모드 동작된다.

두번째 GP하드웨어 Offline모드에서 설정이 가능합니다.
Offline모드 접속 후 Main Unit Settings에서 Screen Settings에 대기모드 설정 가능

자세한 내용은 GP-Pro EX에서 help->manual을 통해 5.4.2.1번을 참조 부탁드립니다.