브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
GP/SP 표시기가 접속기기와 통신이 느립니다. 해결방안이 있나요?
1. 표시기와 접속 기기 간의 통신량이 많지 않습니까?
표시기가 한꺼번에 많은 접속기기의 어드레스 데이터를 읽기/쓰기 하려고 하면, 통신량이  증가하여 통신에 시간이 걸리는 경우가 있습니다.이러한 경우, 표시기의 스위치의 반응이 늦어지거나 데이터 표시기의 수치 업데이트가 늦어집니다. 표시기는 현재 표시되고 있는 화면에서 사용되는 어드레스에 대해서 통신을 실행합니다.
시스템 데이터 영역, 알람, 샘플링, 글로벌 D 스크립트, 글로벌 윈도우, 로직 프로그램에서 사용하고 있는 어드레스가 있는 경우, 전화면에서 통신을 실행합니다.
따라서 상기의 기능에 많은 어드레스가 설정되어 있는 경우, 통신하는데 많은 시간이 걸리는 경우가 있습니다.그리고, 동일 화면에 배치되어 있는 파트에서 사용하는 어드레스는 가능한 한 연속된 어드레스를 사용하는 방법도 있습니다.

2. 표시기와 접속기기 간의 통신 속도가 낮게 설정되어 있지 않습니까?
표시기의 통신 속도를 변경하여 테스트 진행 부탁드립니다.

3. 통신라인에 노이즈가 발생하고 있지 않습니까?
통신 라인에 노이즈가 발생하면, 통신이 원활하지 못해 늦어지는 경우가 있습니다
통신 시간 및 통신 라인을 체크하여 노이즈 발생 여부를 확인부탁드립니다.
◆통신 시간(통신 주기 시간)의 값 체크
표시기 내부의 LS 영역에 저장되어 있는 통신 시간(통신 주기 시간)의 값을 체크합니다. 통신 시간(통신 빈도수 시간)은 LS영역의 LS9400에 ms 단위로 저장되어 있습니다.
◆ 현재 사용하고 있는 프로젝트 파일을 열고, 모든 화면에 LS9400을 지정한 데이터 표시기(수치)를 배치합니다
◆프로젝트 파일을 다시 전송합니다.
◆표시기상에서 이 값을 모니터하고 있을 때만 LS9400의 값이 커지고 있는 경우, 노이즈 등으로 인해 통신 에러가 발생한 것입니다