브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is the ATV12 capable of BACnet communication?
Issue:
Setting an ATV12 for BACnet communication

Product Line:
Altivar 12

Environment:
All

Cause:
Needing BACnet communication functionality

Resolution:
No, the ATV12 is not capable of BACnet communication.