브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Issue: How can I obtain a French Language version of Control Expert

Issue
How can I obtain a French Language version of Control Expert

Product Line
EcoStruxure Control Expert

Environment
EcoStruxure Control Expert v14.0

Resolution
There is only one executable for Control Expert. When it is installed go to the wildows start button and find EcoStruxure Control Expert. You will see a utility Language Selector  Your will be given a choice of Language.