브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Where can I find M241 M251 firmwares with version < v4.0.6.38 ?
Firmwares with version >= v4.0.6.38 include a major optimization on DDR (RAM memory of controller) timing.

If necessary older versions can be obtained from technical support, but it is highly recommended to use version >= v4.0.6.38.