브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is is possible to use electronic thermal overload relay between Altistart ATS22 or ATS480 or ATS490 or ATS430 and the motor if there are 2 motors in parallel connected to one Altistart?

Yes, it is possible to use LR9D or LR9F electronic relays due to fact that the current has line frequency (50 or 60Hz)