브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Why I am not able to download my application in HMIG2U or HMIG3UX using Ecostruxure Machine Expert V1.1?

Issue

UsingEcostruxureMachine Expert V1.1, the customer mayobservesome difficulties to download his application in HMIG2U and HMIG3UX

Product Line

HMIGU2, HMIG3UX

Environment

EcostruxureMachine Expert

Resolution

With Machine Expert V1.1 , to download an application in HMIG2U or HMIG3X boxes , it is mandatory to do before a download of the last version of Run-time with theRunTimeinstaller tool ofVijeoDesigner.”