브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the part number for the power connector of the XBTGT7340?
Issue:
Need a replacement power connector for Magelis XBTGT

Product Line:
XBTGT5330, XBTGT5340, XBTGK5330, XBTGT6330, XBTGT6340, XBTGT7340

Resolution:
The replacement part number for the power connector of the XBTGT5/6/7 range is XBTZGPWS2. The product is a pack of 5 connectors.

The Phoenix Contact part number for the Schneider Electric part is: 1848009 (GMVSTBW 2.5-7.62)