브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What can cause an INFG or internal error 16 on the ATV630 and ATV930 drives?
Issue:
What is the internal error 16 or INFG on the ATV630 and ATV930 drives?

Product Line:
Altivar Machines, Altivar Process Drives

Environment:
All model numbers, all serial numbers

Cause:
It can be caused by internal CPU error.

Resolution:
  • Verify that the option module is correctly connected to the slot.
  • Replace the option module.