브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is Form Y190 for the 8940 Pump Panels?
Issue:
8940 modifications

Product Line:
Class 8940, Well-Guard Control™ Pump Panels

Environment:
Full Voltage, Type SS, XS

Resolution:
Form Y190 is only available on the Class 8940 Pump panels.  This is to remove the existing Type S contactor and replace with 8502W vacuum contactors.