브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Why is ramp stop the only option for the Type of Stop (Stt) on the ATV320 drive?

Issue:
On ATV320 drive, only ramp stop can be assigned to Type of Stop (Stt).

Product line:
ATV320

Environment:
All serial numbers

Cause:
Customer wanted to assign Freewheel Stop.

Resolution:
If the brake logic function (bLC) has been enabled or if Low speed time out (tLS) is not 0, then the Type of Stop (Stt) parameter is forced to Ramp Stop..