브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How do you set the two wire type to level control on the ATV600 Process drives?
Issue:
Two wire type to level control on the ATV600 Process drives.

Product Line:
ATV630 and ATV930 Process drives

Environment:
All

Cause:
Set two wire type to level to start on power up with start command

Resolution:
Programming example to set up 2 wire for level control.
Main Menu
Complete Settings
Command and References menu
Set 2-Wire type setting to LEL or Level
Done

ATV600 programming manual
https://www.se.com/ww/en/download/document/EAV64318/