브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to fix the error of Unsolved External Symbol ‘max’ & ‘min’ after UMAC
  1. Issue
After converting the program by UMAC3.15, customer fail to build the program with IEC_BMDI_Q block in Control Expert, and reports the error information as bellow:
Linker – Unresolved External Symbol: “max”
Linker – Unresolved External Symbol: “min”
Error screen
  1. Product Line
Control Expert V14.0, UMAC 3.15
  1. Environment
Control Expert V14.0, Win10 64Bit SP1
  1. Resolution
Please install the “UMACLibInstaller.exe” from the attached for installing the UMAC library into the Control Expert V14.0. Then open the application and build to check whether the error has been fixed.


슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Unresolved External Symbol.png [129.12 KB]
UMACLibInstaller.exe [361.08 KB]