브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
TMAHOL02 battery door for the M221 controller.
Issue:
The M221 battery doors are not sold in the US.

Product line:
M221

Cause:
The customers threw out the package with the battery and battery holder.

Resolution:
As of 1/20/21 the battery door is now sold in lots of 2 under part number TMAHOl02