브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How do I turn off the PI function in an ATV66?
Issue:
Disabling the PI regulator in an ATV66.

Product Line:
ATV66

Environment:
All serial numbers

Cause:
Customer application changes

Resolution:
Go to F1 then to menu 7.2 application functions then scroll down to PI Regulator and set to "NO".