브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Easergy P5 Virtual Injection: How can I enable the virtual injector in eSetup Easergy PRO?
The virtual injection functionality is available only on-line, when the device is connected to a PC using a USB cable. Then the virtual injection window will appear on the right-hand side of Easergy Pro screen.

After connecting to your relay and logging in with Easergy PRO, the user needs to change the mode of the device to ‘Test’ or 'TestBlocked.'