브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
ATS22 Why can't I make changes in the SUP menu?
Issue:
Why can't I make changes in the ATS22 SUP menu?

Product Line:
ATS22

Environment:
All serial numbers

Cause:
Basic programming


Resolution:
SUP menu is basically read only used for monitoring.