브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How can I see the drive output frequency on ATV630?
Issue:
Where can I look in the ATV630 HMI to verify the drive running speed?

Product Line:
ATV630. ATV650, ATV660

Environment::
All serial numbers

Cause:
Verify the speed and reference

Resolution:
Goto Main menu > Complete Setting > Drive parameters >
Ref Freq  (target speed)
Motor Freq (drive output speed)