브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
ATV340 -When setting up the drive, using Somove, how do I assign a Preset speed to a digital input?
Issue:
How do I assign a Preset speed to a digital input, in Somove?

Product Line:
Software

Environment:
Somove

Cause:
In the I/O menu digital input assignments are grayed out. Unable to change.

Resolution:
To setup Preset speeds:
Go to the Preset speed function and assign the desired digital input.