브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the Current Limit range for ATS48 Softstarter?
Issue:
What is the minimum and maximum setting for Current Limit on ATS48 Softstarter?

Product Line:
ATS48, Altistart 48

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
It is adjustable from 150 to 700% of In setting. However, maximum is limited to 500% of rated softstarter current.