브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to know a duplicated IP address on BMENUA0100?
Issue
Customer wants to know how to determine if there is an IP address duplicated on the backplane port or on the control port of the BMENUA0100 module.

Product Line
BMENUA0100

Environment
Firmware 1.01.50

Resolution
The following corrections will be taken in consideration in the next release of the BMENUA0100 documentation.