브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to connect the wiring to HMIPSPS742D1001 COM2 for RS485 Modbus RTU communication
  1. Issue
How to connect the wiring to HMIPSPS742D1001 COM2 for RS485 Modbus RTU communication.
  1. Environment
HMIPSPS742D1001.
  1. Resolution
HMIPSPS742D1001 is a product of Easy Harmony Panel iPC. The port definition of HMIPSPS742D1001 is different with HMIPSP S-Panel PCs, so user can’t refer to the manual of HMIPSP S-Panel PCs.
Here is the Pin connection of HMIPSPS742D1001 COM2, user can connect to Pin 3 and Pin7 for RS485 Modbus Rtu communication.


  1. FAQ Applicable Conditions
FAQ applies to HMIPSPS742D1001.