브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Variable speed drive Altivar ATV320..W/WS reinforced IP65/66 version: Will Adding a Communication Card Affect the IP Rating?
Yes.
Altivar series, ATV320 drives in IP65/66 (ATV320...W or WS) are equipped by compact version of ATV320 inside. Communication card inserted to ATV320 via adapter VW3A3600 is possible as there is still space and so IP65/66 will be kept.
See page from ATV320 catalog regarding VW3A3600 adapter and communicaiton card inserted into ATV320...W/WS.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
VW3A3600_from Catalog.jpg [229.57 KB]