브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Modicon M262 - How to make located variables (%MW, %MD) retained?
Modicon M262 Controller - EcoStruxure Machine Expert

Unlike the Modicon M241/251 Controllers, with the Modicon M262 Controller, the 1000 first %MW are not automatically retained.

Nevertheless, from EcoStruxure Machine Expert V2.0,  the following declaration allows making a located variable Retain:

VAR_GLOBAL RETAIN

Var1 AT %MW100 : INT ;

END_VAR