브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to verify the BMXNOR0200H NTP Client service status inside the Control Expert application?
Issue:
How to verify the BMXNOR0200H NTP Client service status inside the Control Expert application?

Product Line:
Modicon M580 Controller, M340, BMXNOR0200H, BMXNOR0200.

Environment:
All

Resolution:
We can use the implicit exchange using the IODDT of type T_COM_ETH_BMX as described below and verify the NTPC_STATUS_BIT #5.
Note: This status bit tells only whether the BMXNOR0200H NTP Client service is activated configured and running or not. It will not tell the NTP Server connection status.