브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can I update firmware on ATV320 using SoMove?

Issue:
How to update firmware for the ATV320 drive using SoMove?

Product Line:
Altivar 320, ATV320

Environment:
All model numbers, all serial numbers

Cause:
Customer wants to update firmware for the ATV320 using SoMove.

Resolution:
No, you cannot update firmware on the the ATV320 using SoMove.  You have to use Multiloader to update firmware for the ATV320 drive.  Also, you need to have the VW3A8122 cable which is the flash cable for updating firmware on the ATV320 drive.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Altivar Machine ATV320 flashing tool (1).pdf [205.19 KB]