브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How can your wire up an HOA on a ATV212 drive?
Issue:
HOA wiring and programming for ATV212 drives.

Product Line:
ATV212

Environment:
All

Cause:
programming and wiring HOA switch

Resolution:

RES is wired for HOA and (HO) is low and (A) is high

POT is wired to VIB PP and CC
4-20ma is wired to VIA and CC

FNOD-2 VIB or POT
F207= VIA or 4-20mA signal
F113 - RES program = 38 for auto manual.