브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Does HMISTO715 support communication with S7-200 PLC
  1. Issue
Does HMISTO715 support serial communication with S7-200 PLC
  1. Environment
EOTE V3.1 SP1A
  1. Resolution
HMISTO715 does not support serial communication with S7-200 PLC. In the SIMATIC S7 MPI Direct online help, only HMIGTO, HMIST6, and HMIGTU series support that.


  1. FAQ Applicable Conditions
FAQ also applies to HMISTO735.