브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to manager visibility based on an INT value without using scripts in EOTE
  1. Issue
How to manager visibility animation based on an INT value without using scripts in EOTE
  1. Environment
EOTE V3.1 SP1A.
  1. Resolution
We can achieve that in EOTE V3.1 SP1A with one converter. Please check the attached demo application, in which the INT value is 8.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Visbility_with_converter.zip [17.24 KB]