브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Transfer of project to NOE v6.4 using Web Designer 3.2
Issue
Transfer of project to NOE v6.4 using Web Designer 3.2

Product Line
BMXNOE0110

Environment
Web Designer, Windows 10

Resolution
If you try to transfer an older Web Designer project into a BMXNOE0110 module
(exec firmware version 6.4 and higher) using Web Designer version 3.2,  it will fail
to open the Transfer Status window.

This video will demonstrate how to resolve the issue.