브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
ION8650 Power supply connection-Auxiliary power Pigtail
Issue

Please confirm the plug definition for DC power supply of ION8650? I cannot confirm it base on installation guide.
Which pin is L/+, which is N/- ?
8650_1

2

In our installation guide, only have this info but no details.

3




Answer:
Please check the following picture for the details of Which pin is L/+ and N/-:
4