브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can the configuration file from a Com'X 200/210 be restored into Com'X 510?
Issue
Can the configuration file from a Com'X 200 or Com'X 210 be restored into Com'X 510?
Environment
Com'X 200, Com'X 210, Com'X 510
Cause
On the site, the customer likes to replace the existing Com'X 200 and Com'X 210 with Com'X 510 but retain the configuration of those retiring 200s and 210s.
Resolution
A configuration file from a Com'X 200 or Com'X 210 cannot be applied to a Com'X 510 and a configuration file from a Com'X 510 cannot be applied to a Com'X 200 or 210.