브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Where is the KLC output filter mounted relative to the drive and the motor?
Issue:
KLC output filter mounting relative to the drive and the motor

Product Line:
Altivar Drives

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
KLC filters are designed to be located immediately adjacent to the output terminals of the drive and to be wired directly to the drive output. The distance from the drive outputs to the filter inputs should be as short as practical.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
카테고리:
자세히 알아보기
카테고리: