브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can I use voltage signal on AI3 of the ATV320?
Issue:
Customer has 40Vdc input connected on AI3 analog input of ATV320.

Product Line:
ATV320

Environment:
All model numbers, all serial numbers

Cause:
ATV320 didn't follow the voltage input signal on AI3

Resolution:
No, AI3 input of the ATV320 only accept 0-20mA or 4-20mA current signal.