브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
BMXCRA312x0 and the BMECRA312x0 remote adapters 'Custom RPI' parameters settings does not work.
Custom RPI settings for the BMXCRA312x0 or BMECRA312x0 remote adapters do not work when using Unity V13.1, CE V14.0, or CE V14.1.

For example, if the RPI is set to 31ms in the following configuration,


The RPI does not display the change in the DTM.


The issue is resolved in:
  • Control Expert V15.0
  • Control Expert V14.1 using HotFix1 (HF1)