브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to set the dial in Tesys U Motor starters?
Issue:
Do Tesys U Motor starters take into account the service factor?

Product Line:
Contactors and Starters-IEC

Environment:
Tesys U Motor starters

Resolution:
— If the motor has a 1.0 service factor, multiply the motor full-load current by 0.9 and adjust the dial to that number.
— If the motor has a 1.15 to 1.25 service factor, set the adjustment dial to the motor full-load current.