브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can the BMXDDI3203 and BMXDDI3232 discrete input modules be used with Control Expert 15?
The BMXDDI3203 and BMXDDI3232 can be used with Control Expert 15.  The two input modules were released after CE15 was released and therefore requires a HotFix to be installed to allow their selection in the New Device IO Module pick list.

The HotFix file is 'ControlExpert_V150_HF_DDI_3232_DDI_3203.zip.' (see attachment)

The two extracted filenames are:
ControlExpert_V150_HF_DDI_3232_DDI_3203.exe
ControlExpert_V15_HF_DDI_3232_DDI_3203_ReadMe.mht


Follow the directions in the ReadMe to install the HotFix in Control Expert 15.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ControlExpert_V150_HF_DDI_3232_DDI_3203.zip [11.54 MB]