브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can the Masterpact NW external neutral CT (eNCT) be used on a Masterpact MTZ circuit breaker?
Issue: NW eNCT compatibility with MTZ

Product Line: Circuit Breakers

Environment: Masterpact MTZ

Resolution:
Schneider Electric will not sanction the use of NW ENCT to be used on MTZ because the architecture around the ground is different, and the robustness for EMC and double isolation is different. Use of NW ENCT cannot guarantee unwanted tripping and proper double insulation.