브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
PowerChute Network Shutdown error when setting password

Issue:
When setting the password for PowerChute Network Shutdown version 4.4 or 4.4.1, the web UI reports "This field contains unsupported characters." or "Unsupported character set." when the password contains an arrow < > character.

Product Line:
PowerChute Network Shutdown versions 4.4 and 4.4.1

Environment:
All supported OS

Cause:
Misinterpretation of the characters < >

Solution:
Set the password with characters other than an arrow. If the < > characters are required, follow the instructions in FAQ FA159758 to reset the password using the pcnsconfig.ini file.