브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Changing NetBotz 750/755 hostname may result in change of device IP.
Issue:
Changing NetBotz 750/755 hostname may result in change of device IP.

Product Line:
NetBotz 5.x

Environment:
NBRK0750 NBWL0755/NBWL0756
DHCP


Cause:
Upon initial change of the NetBotz 750 / 755 hostname (under Settings-->System-->Network), the NetBotz unit when using DHCP may obtain a different IP address.

Resolution:
The only way to avoid this is by using a DHCP reservation or by statically assigning an IP to the NetBotz appliance.