브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is recommended cable specifications to be used for auxiliary contact blocks terminals ?
TeSys Giga contactors are always supplied with push-in/ spring type control terminals. Flexible with cable ends or solid cables without cable ends can be used for auxiliary contact block connections.

image.png